This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:芯片确实可以#39;t 工作

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, SN65LVCP408, LMH0344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717733/sn65lvcp408-chip-does-t-work

器件型号:SN65LVCP408
主题中讨论的其他器件:LMH0302LMH0344

您好!

   我们的客户正在使用 SN65LVCP408来实现1.485Gbps SDI 交叉点。  输入信号来自 LMH0344、输出信号留给 LMH0302。

问题是 SN65LVCP408没有发出信号。 您是否会查看原理图或提供一些建议? 非常感谢 much.e2e.ti.com/.../SDI-schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 I2C 来控制 LVCP408?

    您是否在加电后"重置"LVCP408?

    您是否能够读取和写入 I2C 寄存器?

    我在原理图中没有看到任何会阻止 LVCP408输出切换的东西。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee 和 Leo、您好!

    由于活动中的原因、我们将关闭此主题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Lee 和 Nasser。