大家好、
我对 DP83867中的 EEE 有疑问。
我在下面介绍了一些评论、您能提供帮助吗?
问题
有一个具有 EEE 功能的单元(单元1)、当电路板 DP838867 (板1)安装到 10/100M 的"单元1"时、没有问题、但当"板1"连接到1000M 的"单元1"时、 "电路板1"会获得大量中断、传输会降级。
当禁用"EEE 器件1"时、此中断被解析。
设置
禁用:驱动器 LPI 相关寄存器。
问题
从硬件角度来看、DP83867是否具有通过寄存器设置来解决 EEE 中断的任何功能?
谢谢、
Kai