This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:过流保护方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724075/tusb4041i-overcurrent-protection-scheme

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件:TPS2561

大家好、USB 团队、

我的一位客户希望实现与数据表图31中所示类似的过流保护方案。 在此类事件中、我对实施和内部行为有几个问题:

1.一旦 TPS2561检测到过流事件、FAULT 引脚将把相应的 OVERCURxz 引脚驱动为低电平(正确?):

TUSB4041是否会自动禁用相应的端口?

TUSB4041会通知主机过流事件、主机会发送注释以禁用端口?

在这种情况下、如何配置它?

3.主机如何收到有关此类事件的通知?

谢谢  

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    TUSB4041在报告过流事件(非成组模式)时将禁用端口上的电源、或者 TUSB4041在报告过流事件(成组模式)时将禁用所有端口上的电源。
    2.集线器通过其 USB 中断端点向主机控制器报告过流事件。 然后、主机控制器将在逻辑上禁用集线器上的端口电源。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 JMMN、

    如果我理解正确、TUSB4041i 将使端口保持禁用状态(非成组模式)、直到出现过流事件。 此事件由限流开关报告。

    -禁用端口不会消除过流情况?

    如果集线器自动禁用该端口、您的意思是"主机控制器将在逻辑上禁用集线器上的端口电源"。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    USB 集线器是从设备、因此、当报告过流事件时、它们可以关闭端口电源输出、但不会清除集线器端口状态寄存器中的 PORT_POWER 位。 只有主机控制器才能执行该操作。 主机控制器发送清除功能(端口电源)后、端口将关闭、直到主机发送设置功能(端口电源)。

    此致、
    JMMN