This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:GPIO 事件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1046A-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723676/tps65982-gpio-event

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TUSB1046A-DCITPS65986EVM

大家好、

TPS65982安装在 以下 EVM 上、希望询问以下问题。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sllu255/sllu255.pdf

用户指南显示 了在连接到 TUSB1046A-DCI 的 CTL0 GPIO0上分配的 AMSEL、 但我认为 TPS65982的 GPIO0 实际上并不分配 AMSEL 事件。



我认为应该 针对 以下应用手册分配 USB3_H 事件。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva838/slva838.pdf

我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    TPS65982具有适用于 AMSEL、极性和 HPD 的 GPIO 事件、请参阅 TUSB1046 EVM 用户指南。 我建议配置 GPIO 以使其与该原理图最匹配。 您可以使用 TPS6598x 应用定制 GUI 来调整 GPIO 事件、从而更好地适应您的应用。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    TUSB1046 EVM 显示 GPIO0 (=AMSEL)直接连接到 CTL0。
    但是、我认为 CTL0和 AMSEL 不匹配、如下所示。
    例如、CTL0应在4通道 DP 中设置为"低电平"、但在4通道 DP 中设置为"1"。


    - TUSB1046数据表



    - TPS6598x 的 GPIO 事件


    http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva838/slva838.pdf

    当 GPIO0直接连接到 CTL0时、我们应该如何设置 GPIO0事件?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我现在更好地理解您的问题。 从外观来看、CTL1应设置为 DisplayPort 事件、CTL0应设置为 USB3事件、翻转应设置为电缆方向。 此外、请确保 HPD 引脚已正确连接、我在您的列表中未看到它。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    >从外观来看,CTL1应设置为 DisplayPort 事件,CTL0应设置为 USB3事件,翻转应设置为电缆方向。
    是的! 我认为这一点与您的想法相同。

    我使用 TPS65986EVM 将 GPIO0分配给 USB3事件、但在连接 USB3.1集线器(BSH4U105C1BK)时 GPIO0显示"低(0V)"、但启用了下拉电阻器。
    在 这种情况下、我还确认 USB3连接在实用程序工具中显示为"已断开连接"。



    另一方面、当连接另一个 USB3.1集线器(U3HC-DC03BBK)时、GPIO0显示"高"。
    在 这种情况下、我还确认 USB3连接在实用工具中显示为"已连接"。

    结果显示 USB3.1集线器(BSH4U105C1BK)和 USB3.1集线器(U3HC-DC03BBK)之间有所不同。
    您对这种差异有何看法?

    我认为 USB3.1集线器(BSH4U105C1BK)有问题、但希望您发表意见。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    看起来 U3HC-DC03BBK 集线器是 USB PD 集线器、而 BSH4U105C1BK 只是不支持 PD 的 USB Type-C 集线器。 如果 BSH4U105C1BK 的 CC 广播正确、我们仍应切换 USB3事件 GPIO。 但是、由于它不启用 USB3事件 GPIO、我猜是它没有正确的 CC 广播。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的评论。

    关于"USB3事件"、即使连接了不支持 PD 的 USB3.x 器件、是否也可以检测 USB3?   



    我想确认 在本例中是否需要 PD。
    我不知道如何检测 USB3、因此我想确认它。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    我们也会检测非 PD USB3器件。 您可以通过读回数据状态寄存器来检查连接是否被枚举为 USB3连接。 在这里、您将找到一个指示 USB3连接的字段。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢你的答复。

    如果将 BSH4U105C1BK (不支持 PD 的 USB Type-C 集线器)与 TPS65986EVM 相连、则显示 USB3Connection 已按如下方式"断开"。



     您知道 TPS65986如何 检测 USB3Connection 吗?

    如果 BSH4U105C1BK 没有正确的 CC 广播、我们应 联系 BSH4U105C1BK 的供应商 、但我无法解释 BSH4U105C1BK 中存在的问题是什么。
    问题的背景是、我的客户是使用 TPS65986和 TUSB1046A-DCI 设计系统的。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我们将查看 CC 上拉电阻并确定它是 USB3器件还是 USB2器件。 通常、仅对于 USB Type-C、我们会始终启用 USB2和 USB3连接、直到我们看到所连接的器件不支持它们。 我建议检查系统配置(0x28)寄存器以查看是否同时启用了 USB2和 USB3支持。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    我确认了系统配置(0x28)、如下所示。
    "插座类型"显示 "Usb插 座_STD_FULL_TypeC_插 座"、"USB3Rate"显示"SSSignalingSupport_USB3p2_Gen1_Gen2"、因此我相信 USB2和 USB3被设置为受支持。

    但是     、数据状态(0x5f)的"USB3Connection"和"USB2Connection"在连接 BSH4U105C1BK 时显示为"已断开连接"。
    请告诉我是否还有其他我应该检查的寄存器。






    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    我建议与 BSH4U105C1BK 的制造商进行检查、因为器件似乎报告 USB2并且 USB3不受支持。

    谢谢、
    Eric