This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:我们是否可以有 TPS65987和 CYPD5125之间的比较表?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722904/tps65987d-may-we-have-compare-table-between-tps65987-and-cypd5125

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPD6S300A

你(们)好,先生  

我们已向竞争对手 CYPD5125的客户推广 TPS65987。  

但我遇到了客户的一些问题。  

 TPS65987是否必须具有附加闪存 IC?

Doesr TPS65987 在 CC、D±和 SBU 引脚上具有系统级 ESD? 或需要额外的 ESD IC 来提供保护?

3.对于 CC 和 SBU 引脚电压,我们需要添加 TPD6S300A,对吧?

 我们是否可以有 TPS65987和 CYPD5125之间的比较表?

                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我们将查看您的查询、并让有人回复您。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    TPS65987是否必须具有附加闪存 IC?
    如果您的系统可以使用"表7中提到的默认配置之一、则不一定如此。 器件默认配置"、则无需外部闪存。 但是、与这些配置的任何偏差都需要外部闪存支持。

    2. TPS65987在 CC、D±和 SBU 引脚上是否具有系统级 ESD? 或需要额外的 ESD IC 来提供保护?
    TPS65987支持 ESD、相关详细信息请参阅数据表的第6.2节。 但是、为了实现系统级保护、外部需要额外的 ESD。


    3.对于 CC 和 SBU 引脚电压,我们需要添加 TPD6S300A 对吧?
    我们建议将 TPD6S300A 与 TPS65987D PD 控制器配合使用、因为它可针对 ESD 或硬短路等各种故障场景提供全面保护。

    谢谢、
    Rahul