This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:电源开关

Guru**** 2533920 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520-Q1, UCC21222-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722377/ucc21520-q1-power-switch

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21222-Q1

大家好、

UCC21520-Q1的电源开关被描述为 IGBT 和 MOSFET。

它是否可用于 GaNFET?

有一种类似的产品称为 UCC21222-Q1、但下面是对电源开关中 GaNFET 的描述。

我认为这是一个等效的特征,但有何区别?

此致、

高志林。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Hayashi-San、

    是的、只要支持所需的栅极驱动电压、它就可以用于 GaN FET。

    不同之处在于隔离级别。 UCC21520-Q1的隔离电压额定值高于 UCC21222-Q1。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮让我们知道!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、
    高志林