This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:无交通情况下的磁性电源要求

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722382/dp83822i-magnetic-supply-requirement-at-no-traffic

器件型号:DP83822I

大家好、

在数据表第95页的表137中、即使在无流量条件下、100BASE-TX 的磁性电源也需要22mA 电流。 您能否告诉我、即使在无交通状况下、磁性电源也需要22mA 的电流? 为了让客户计算电源树设计、您能建议上述主题吗? 感谢您的支持。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以给我任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据标准、无论实际数据如何、线路上都存在连续信令。 为了驱动信号、Tx 驱动器从中心抽头获取电流。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Modi、

    感谢您的评论。 让我确认一件事。 在链路建立之前、没有磁性电流、而在链路建立之后、存在磁性电流、因为它需要按照标准发送信号。 理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送器继续传输链路脉冲(NLP)、因此它将驱动电流。 您可以始终将 PHY 置于低功耗状态以避免泄漏。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Modi、

    感谢您的评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    感谢您的评论。