尊敬的支持团队:
当客户使用 SN65DP159 DisplayPort 灌电流时、他们会 在重定时器模式下设置 DP159、但在 TP1阶段、他们会发现 PLL LOCK_COMPLETE 未设置为1、和
BERT_CNT[7:0] reg(BERT 错误计数。 通道0)不是0、您能不能帮助您建议如何进行故障排除?tks!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vera、
您是否尝试以更高的数据速率运行您的设置? 是否只有该数据速率不起作用? TP1信号似乎很弱、可能具有过多的抖动或较小的 VOD。 您应该确认 Xilinx 系统正在自动更改 VOD。 还应尽量缩短 DP 源端和 dp159之间的距离、以最大程度地减少潜在的 SI 问题。 对于 HW、调试您可以探测 REFCLK_OUT 以查看此时钟是否具有适当的频率、请参阅 slla358.pdf 中的4.5 REFCLK_OUT。
您好、Malik、
对于第二个问题( 4通道更改为2通道)、客户在 DP159前后测试抖动、结果如所示、波形如下所示、请帮助检查他们是否需要更改 EQ 设置。 e2e.ti.com/.../jitter-result.7z
Vera
对于 DP159的输出测量、它们在哪里测量波形?
如果它们改变 了地址0x0Ch 的位[1:0]和地址0x0Dh 的位[5:3]、它们是否看到了波形的变化? 我希望确保 DP159得到正确控制。
如果不查看链路训练日志文件、我只能推测、当4个通道的链路训练失败时、源会将通道数减少到2、然后再次开始链路训练。
您是否有机会以.pdf 格式向我发送原理图和 Allegro 格式的布局?
谢谢
David