This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:接口 IC SN65HVD3082E 故障

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E, THVD1500, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719327/sn65hvd3082e-interface-ic-sn65hvd3082e-failure

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件: THVD1500SN65LBC184


我们已从未来的电子产品中购买了 SN65HVD3082E IC、以满足公司的要求(1000个)
但在我们使用 IC SN65HVD3082EP 的 PCB 中、观察到同一 IC 经常出现故障。 工作条件在范围内、如我们仪器中所用的数据表、随附的基本配置所示。



因此、请帮助我们紧急查找故障组件的根本原因、因为故障率很高。我们的问题:

1.在当前设计中、我们可以采取哪些预防措施来避免 IC 损坏?

2. SN65HVD3082E 是否有 具有高 ESD 额定值的1:1选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    您是否知道芯片的哪一部分被损坏? 通常情况下、最常见的故障点是 RS-485信号引脚、因为这些引脚可连接到外部端口、从而可能出现 ESD 事件或短路等过载。 通常、可以通过测量 A/B 引脚接地的输入电阻并将其与已知良好的芯片(该芯片应具有高阻抗)进行比较来诊断这些故障。

    如果总线线路损坏、了解它们是由于瞬态(短时)应力还是直流(长持续时间)应力而损坏、这很有用、因为每个问题通常都有不同的解决方案。 但是、如果应用不存在电源短路风险(例如、由于现场接线错误、由于电缆/连接器问题等)、则可能更有可能出现瞬态应力。 为了防止这些情况发生、您可以尝试使用具有更多 ESD 内部保护的收发器。 在本例中、THVD1500是 SN65HVD3082E 的一个很好的引脚对引脚替代选项。 您还可以使用 TVS 二极管在外部实现保护。 下面是一个博客、其中介绍了有关 TVS 选择的一些详细信息: e2e.ti.com/.../how-to-choose-a-tvs-diode-for-rs-232-rs-485-and-can-based-on-voltage-ratings。 您还可以在此处看到一个实现示例: www.ti.com/.../tida-00730。

    如果其他引脚发生故障、我们可能需要研究其他解决方案。 不过、只要遵循所有建议的工作条件、就不应出现这种情况。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复和建议。

    我们已经检查了工作和非工作 IC 的电阻、发现总线电阻和电源引脚电阻 wrt GND 发生了变化。 以供您参考

    引脚电阻 wrt GND OK IC 不正常 IC 1不正常 IC 2不正常 IC 3.

    <

    引脚电阻 wrt GND 好的 IC IC 1不正常 IC 2不正常 IC 3不正常
    引脚1 (R) 打开 13MΩ μ A 0.5MΩ μ A 0.5MΩ μ A
    PIN2 (RE~Ω) 打开 14MΩ μ A 0.5MΩ μ A 0.5MΩ μ A
    引脚3 (DE) 5.1MΩ μ A 13MΩ μ A 0.5MΩ μ A 0.5MΩ μ A
    针脚4 (D) 打开 13MΩ μ A 0.5MΩ μ A 0.5MΩ μ A
    引脚6 (A) MΩ μ A kΩ μ A kΩ μ A 打开 总线和电源电阻已更改
    引脚7 (B) MΩ μ A kΩ μ A MΩ μ A kΩ μ A
    引脚8 (VCC) 打开 MΩ μ A kΩ μ A 1.7MΩ μ A

    建议的 IC THVD1500采用 SOIC 封装,您是否建议在 DIP (通孔)封装中采用 ESD 抑制功能的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 DIP 封装中、SN65LBC184是最佳选择。 它具有非常高的 ESD 容差(30kV IEC 61000-4-2接触放电)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们将检查上述选项。 此 RS485 IC 用于 PCB 之间的内部通信。 因此、总线引脚不太可能与终端用户接触。 但是、正如您所说的、SN65LBC184具有更高的 ESD、我们将在我们的仪器中评估该 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、

    听起来不错。 如果您在整个评估过程中遇到任何问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是否建议使用用于 DIP 封装的 IC 插座? 这会影响性能还是不建议在引脚上进行 ESD 放电?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、

    通常、可以使用 DIP 插座、因为这些器件主要以低速运行。 不过、有时它们会造成不良的机械连接(与焊接连接相比)、这是需要注意的问题。 如果使用上升/下降时间非常短的 ESD 模型(如 IEC 61000-4-2)、插座也会对 ESD 性能产生一定影响、因为插座引线的寄生电感可能会使 ESD 波形失真。 不过、这种影响通常很小、不应导致器件的 ESD 性能显著差异。

    最大