This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:SN65HVD1781DR 等效电路问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723529/sn65hvd1781-sn65hvd1781dr-equivalent-circuit-question

器件型号:SN65HVD1781
主题中讨论的其他器件:SN65HVD78

客户需要了解红色框架等效电路以解决当前故障问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    您可以参阅 SN65HVD78以了解等效输入原理图。 如有需要、请告诉我当前故障问题的详细信息。 我可以帮助进行调试。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    CTMR 想知道下图4*MOSFET RDS 和齐纳 VF 的值,谢谢!

    b 苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    Rd 约为20欧姆标称值、Vf 约为0.8V。 该值可能会随电压、温度等条件而变化。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    CTMR 想知道所有电阻值,谢谢!

    b 苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    这些是用作基准的典型电阻器值。
    R1 = 135kOhm、R2 = 40kOhm、R3 = 24kOhm。

    如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao