This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511-Q1:电气过载插入端口。

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721119/tps2511-q1-electrical-overstress-insert-port

器件型号:TPS2511-Q1

你(们)好

附上方框图。
当 EOS (电气过载)被施加到 DP 或 DM 端口上时会发生什么情况?
超过2kV。

请使用方框图进行说明。

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TM:

    如果将>2kV EOS 施加到 DP/DM,则部件将损坏。 因为该器件的最大 ESD 额定值为2kV。 如果 ESD 风险大于2kV,则可以添加外部 ESD 保护部件。

    您可以随时提出任何问题。

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    请您解释一下上述模块中的情况吗?

    S1、S2和 S3开关打开。
    只有在某些情况下才会发生损坏。

    谢谢、

    TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TM、

    S1、S2和 S3为低压 FET、如果施加 EOS、这些 FET 将损坏、从 DP/DM 到接地的泄漏电流将增大、这意味着从 DP/DM 到 GND 的电阻将减小。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TM:

    由于没有更多的回复、我将关闭此主题。 如有任何问题、请随时提出进一步的问题。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------

    请单击绿色的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。