This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3525:电流限制操作

Guru**** 2830805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3525, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722383/lm3525-current-limit-operation

器件型号:LM3525
主题中讨论的其他器件: TPS2051

您好!

我对电流限制操作有疑问。
"ISC"和"OCthresh"在数据表中显示为规格。
但数据表中没有详细说明。
您能回答下面的问题吗? 请?

Q1:如果负载电流超过 ISC 值,LM3525如何工作?
Q2:如果负载电流超过 OCTHRESH 值,LM3525如何工作?


在数据表中的"电流限制"部分、使用了"电流限制阈值"(<-这是什么? ISC 或 OC?)、我无法正确理解它。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这个问题的进展如何?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    我在内部工作、负责查找此器件的专家。 一旦找到合适的联系人、我们将向您提供最新信息。

    感谢您的理解、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ISC 是电流限制阈值,当输出短路电流在此限制期间限制为1A 时,如果设备 加热,则热过程点将循环 。 OCthresh 是电流限制行为的触发点。

    您可以查看其他设备 tps2051,以更轻松地了解此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、您好、Shimizu-San、

    Michael 的回答是否解决了您的问题? 对此还有其他问题吗?

    如果我们的答案解决了您的问题、请单击"这解决了我的问题"按钮。
    我现在将关闭此主题、可以随时询问是否还有任何问题。

    此致、
    Bob