This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:USB2.0 OTG 解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722494/tusb320-solution-of-usb2-0-otg

器件型号:TUSB320

尊敬的专家:

我的客户目前在其产品中采用了 Micro USB Micro-B。
他正在考虑向 Type-C 过渡

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--背景

FPGA 的 Zynq (XC7Z007S)安装用于 CPU 和其他功能、不是内置在 USB PHY 中。
目前、Microchip 的 USB3320用作 FPGA 的 PHY。

USB 有2个来自 FPGA 的端口、一个是 USB 2.0 OTG
另一个是 USB 2.0设备。
我想提出以下建议。

USB OTG:TUSB 1210 (PHY)+ TUSB 320 LAI (DRP 续)+ TPS 25910
USB 器件:TUSB 1210 (PHY)+ TUSB 320 LAI

FPGA Zynq (XC7Z007S)
www.xilinx.com/.../zynq-7000.html
USB 3320
www.microchip.com/.../USB3320

问题

1.从 USB 2.0 OTG 进行 USB Type-C 时、是否需要注意任何事项? 。

2.使用 Type-C、TUSB 320 LAI (DRP 续)+ TPS 25910配置
USB 身份验证是否有任何问题? 。

FPGA + USB 3320已在当前型号中运行。
如果客户更换 FPGA + TUSB 1210 (PHY)、是否需要更改 FPGA 的软件?
如果客户必须进行重大更改、则还希望仅更改 PHY 的后一级。
由于 PHY 已经运行、
(FPGA 是内置 CPU (USB 由 ARM Cortex-A 9端控制)

TUSB320LAI P.21图12。 I2C 模式中的 DRP 电路原理图
www.tij.co.jp/.../tusb320lai.pdf

将现有产品从 USB 2.0 OTG 转换到 USB Type-C
www.ti.com/.../slly017.pdf

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    1) 1)必须禁用 VBUS、直到协商主机/器件角色、然后主机才能提供 VBUS。
    2) 2)我不确定您的 USB 身份验证是什么意思、但在建立 Type-C 连接后、一切都应该像正常 USB 一样正常工作。
    3)*应该*正常工作,因为这两个接口都是 ULPI 接口,但可能需要一些小的更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一