This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:TUSB4041I-Q 不起作用

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720765/tusb4041i-q1-tusb4041i-q-not-function

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS74801

YUSB4041未唤醒。

VDD11为1.1V、VDD33为3.2V

I2C EEPROM U6未组装  

Y1上无频率。

 请提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、

    移除 TEST 上的上拉电阻器和 SMBUSz 上的下拉电阻器。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我移除了 TEST 上拉电阻和 SMBUSz 下拉电阻。

    TEST 上的电压现在为0、SMBUSz 为3.01V、但仍然 不起作用。

    请提供建议?

    此致、

    推测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上行端口是否连接到主机? USB_VBUS 和 USB_R1上的电压是多少?

    器件是否具有牢固的接地平面连接?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    上游已连接  

    USB_VBUS = 0.458V

    USB_R1 = 0V   

    VDD33 = 3.27V

    VDD11 = 0V

    TPS74801在  取出连接到 TEST 和 SMBUSz 的电阻器后、停止提供1.1V 电压。

    我在2个电路板上进行了检查、结果与 VDD1.1相同( TUSB4041温度上升到大约40C)。

    请提供建议?

     

    谢谢

    推测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、

    我在布局中看不到1.1V 电源轨的任何问题、移除测试上的上拉和 SMBUSz 上的下拉应该不会影响功耗。 您能否确认没有其他影响? 器件下方是否有实心接地层?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有任何其他问题、请发布。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    移除连接到 TPS74801引脚15 (SS)的电阻解决了缺少1.1V VDD11的问题。
    从 TEST 引脚上移除上拉电阻并从 SMBUSz 上移除下拉电阻您的建议解决了集线器问题。
    一切都很好。

    非常感谢。
    推测