This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2213B:XIO2213B 内部使用的控制器/PHY 是什么。

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2213B, XIO2221, TSB82AA2B, XIO2213A, TSB81BA3E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723073/xio2213b-what-controller-phy-is-used-inside-the-xio2213b

器件型号:XIO2213B
主题中讨论的其他器件: TSB82AA2BXIO2221XIO2213ATSB81BA3E

我非常想知道 TI 在 XIO2213B 内部使用了什么控制器和 PHY。 我假设它们来自其他产品、并且刚刚通过 PCIe 后端重新封装在 XIO2213B 中

我一直在查看勘误表、并希望确保除了勘误表之外、特定控制器/PHY 的勘误表也不适用于此器件。  

此致、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    您曾查看过哪些错误? 据我所知、适用于 XIO2231B 的唯一勘误表是: 8 年以上的 www.ti.com/.../scpz007a.pdf。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K、

    感谢您的回答。 是的、我知道您指向的勘误表。 我查看的另一个 PHY 勘误表是:

    http://www.ti.com/lit/er/sllz042a/sllz042a.pdf

    www.ti.com/.../sllz043.pdf

    我想知道桥接器后面的控制器(PCIe - PCI)和 PHY 设计是否已从现有的 TI 芯片中删除并在此处重新封装。 如果是、有哪些芯片并保证 TI 已随它们修复了任何勘误表。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于链路层控制 器:TSB82AA2B 非常旧、并且使用不同的 PCI 器件 ID、因此我猜会有变化。 (但 XIO2213A/XIO2213B/XIO2221都使用相同的 ID。)

    对于 PHY:各种 TSB81BA3x 修订版本使用不同 的 PHY ID、但 XIO2213A/XIO2213B 使用与 TSB81BA3E (最新版本)相同的 ID、因此它们可能是相同的。