This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:EVB 的顶部标记不符合 DS

Guru**** 2773435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718272/tpd6s300-top-mark-from-evb-doesn-t-comply-with-ds

器件型号:TPD6S300

我为 TPD6S300购买了一个 EVB。 但是、EVB 上元件的顶部标记为"6S30P"。 它不符合 DS 的说明。 那么、它与 TPD6S300是一样的吗? 或者可能还有其他问题吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、顶部标记是"6S3P"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6S30或6S30A 通常是您看到的结果。 我正在与制造团队核实标记的差异。 功能上不应有任何差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 期待来自制造团队的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6S3P 意味着它是预生产器件。 它将与6S30器件相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Ghouse

    非常感谢您的讲解!