This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C185:DS90C185替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C185, DS90C187, DS90C189-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722895/ds90c185-ds90c185-replacement

器件型号:DS90C185
主题中讨论的其他器件: DS90C187DS90C189-Q1

大家好、

DS90C185的更换是否有任何好器件? 我的客户需要一个  参数与 DS90C185 (24位 RGB、4 LVDS 输出、1.8V 单电源)相同的器件、但也与工业温度水平匹配。

可以给我推荐一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com 有关芯片选择、您可以查看器件 DS90C187Q1。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复、但我找不到器件型号 DS90C187Q1的芯片、您能帮我再次检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    网站上未提供 Q 级、您可以尝试 DS90C187、该工具可在 TI.com 中搜索。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以查看 DS90C189-Q1。 温度范围为-40°C 至105°C。

    此致、
    I.K.