This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:当前问题检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2544, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724003/tps2544-current-issue-check

器件型号:TPS2544
主题中讨论的其他器件: TPS2549

我的客户担心最大输出电流。 现在、他们使用 TPS2544进行3A 连续 USB 充电。 但在数据表中、有两个描述。 我在"建议运行条件"中找到一个、Iout 为2.5A、另一个是高达3.0A (典型值)的可调电流限制、因此我的问题是、

如果我们的器件能够支持3A 连续电流输出、

2.如果没有、您团队中的任何部分都可以支持高达3A 的电流。

3.如果是、根据 DS 中的论坛、ios_ty=50250/16=3141mA、在电路中选择16K、是否适用于3A 充电?

在客户的应用中、如果 电源状态为 S3、S4、S5/时正常、他们会将 CTL、CTL2、CTL3、ILIM_SET 设置为1111

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4月、

    电流限制的目标值为3A。  ILIM 之前的最小电流为2.77A。  如果器件消耗的电流大于此电流、系统中的某些器件将限制电流并开始加热、并可能进入热关断状态。

    我建议您为客户考虑 TPS2549。  该器件支持3.2A 持续电流。

    此致、

    卡盘