This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:回复:USB-2-MDIO:USB-2-MDIO 的来源会非常有帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723468/usb-2-mdio-re-usb-2-mdio-source-of-usb-2-mdio-would-be-very-helpful

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529DP83849I

尊敬的所有人:

我想通过 MSP430F5529设置一个到具有 DP83849i 的 PHYTER 演示 II 板的串行通信(LabView)。

使用推荐的语法读取寄存器'=''PHY_ID[2]''REG_AD[4]'/'  ,我得到了应答字符串:>错误! 基本读/写格式中的 Impropper 长度<

我尝试了以下操作:

=010001/

=、0、1、0、0、0、1、/

'='0'、'1'、'0'、'0'、'0'、'1'、'/'

哪里出错了?

UART 设置似乎正常、我注意到 MSP430板在发送命令时做出了响应(红色和绿色 LED 处于较低的电平)。

谢谢你

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是重复的线程。 我将结束这一发言,请继续讨论另一个主题。