This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:比较数据请求

Guru**** 2510905 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717734/thvd1450-comparison-data-request

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件: SN65HVD75

大家好、

我相信 THVD1450是一款非常好的器件。

我想比较 THVD1450和 SN65HVD75的测试数据(例如波形)。

是否可以在相同条件下共享比较波形?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    您感兴趣的具体测试条件是什么、例如数据速率、电源电压、负载? 我们可以生成波形供您查看。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    感谢您的支持。
    为了进行比较、有必要将条件与 SN65HVD75相匹配。
    我希望 THVD1450在 Vcc=3.3V 和比特率=20Mbps 时的性能要高于 SN65HVD75。
    例如、驱动器 tr / tf / tphl / TPLH 的实际测量值和波形、以及接收器 tr / tf / tphl / TPLH 的测量值和波形。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji-San、

    明白。 我将运行测试并很快返回给您。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji-San、

    很抱歉耽误你的时间。 我将在本周之前提供数据。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao San、

    非常感谢您的通知。
    我很期待您提供数据。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    请找到这两个器件之间的侧向波形比较。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../THVD1450_5F00_HVD75.pptx

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您提供比较数据。
    感谢您的支持。

    此致、
    Kenji