This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB81BA3E:1.8V 控制器接口

Guru**** 1838750 points
Other Parts Discussed in Thread: TSB81BA3E, SN74AXCH8T245, TXB0304, TXB0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721603/tsb81ba3e-interface-to-1-8v-controller

器件型号:TSB81BA3E
主题中讨论的其他器件: SN74AXCH8T245TXB0304TXB0108

您好!

长期以来,我们将 TSB81BA3E 与 FPGA 一起使用,FPGA 中包含控制器。 总线接口完全为3.3V

对于新的 FPGA、只有1.8V 的总线接口、我们必须重新设计应用。

我认为某种电平转换器是必要的、可能需要自动使用方向转换器。

或者、我们是否可以使用某种电容器耦合接口?

是否有人会就此提出一些建议、可能使用哪种接口芯片?

此致、

Johannes Burke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    因此、为了更好地了解应用、请向我提供有关以下方面的详细信息:

    1)信号方向:单向或双向
    2) 2)所需的数据速率或频率。
    3) 3)我假设信号是推挽式信号、而不是开漏信号、但请确认。
    4) 4)是否使用了标准接口协议? SPI、UART 等

    我们在自动双向或方向控制器件中都有选项、但上面请求的这些信息将有助于进一步缩小范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    您的问题的答案:

    1) 1)信号方向是双向的、

    1)到2)数据速率为100Mbps

    至3)是信号是推挽信号。

    4)它没有 SPI、UART 等标准。 TSB81BA3E 是德州仪器(TI)的 Firewire 收发器。

     

    此致。

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    有关信号方向的附加说明:
    有双向和单向信号需要转换。
    单向信号没有问题、可以找到电压电平转换器。
    但双向信号的数据速率相对较高。 这些是8个数据位和2条控制线。
    在 TSB81BA3E 上、这些信号具有"总线保持器"功能。 这可能会导致另一种情况
    如何改变电压电平? TI 提供了显示总线保持器功能使用情况的应用手册
    在 FireWire PHY 和 LLC 之间进行电隔离。
    虽然一侧没有内置总线座、但类似的方法是否也会导致电压电平位移?
    可能通过添加具有总线固定器功能的终端 IC 来实现?

    此致、
    Johannes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    我们最近发布了 SN74AXCH8T245器件、该器件支持 IO 通道上的总线保持(H 表示总线保持功能)、它支持使用 DIR 控制引脚进行1.8至3.3V 或相反方向的双向转换。 在该电压下、它支持并超过100Mbps 的数据速率。
    请告诉我这是否可行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    遗憾的是、我的应用中没有方向控制。 因此、收发器需要支持自动方向感应。

    此致、
    Johannes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    在这种情况下、我建议使用 TXB0304、这是一款支持100Mbps 的4通道自动定向转换器件。
    对于8个通道、有 TXB0108、但实现100Mbps 的数据速率可能是一个问题。
    请告诉我这些器件是否适合您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shreyas、我认为这个部分可以解决这个问题。