This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:兼容性问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722590/dp83822hf-the-compatibility-issue

器件型号:DP83822HF

你好。

 我使用 Freescale 的 IM.6UL A7内核、PHY 为 LAN8720A。 现在我想把它更改为 TI 的 DP83822HF、因为 Freescale 内核板正在外包、IDH 说 Freescale 内核板 SDK 不支持 TI 的 DP83822HF。  

我无法从 TI 的 Web 和 Linux BBS 中找到任何信息、因此我想知道该驱动程序是否兼容。 如果我使用 DP83833HF、为了 实现它、我应该如何更改??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP838322的 Linux 驱动程序可通过以下链接获得:

    www.ti.com/.../ETHERNET-SW

    如果您使用的是基本寄存器集(0x00至0x8和0x15),则它们是 IEEE 定义的,对于任何 PHY 都是无缝的。


    此致、
    GET