This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83865:Ultra Librarian 封装与数据表不匹配

Guru**** 2583505 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723650/dp83865-ultra-librarian-footprint-doesn-t-match-datasheet

器件型号:DP83865

您好!

我正在尝试在 设计中使用 DP83865、我使用的 ECAD 是 Altium。  使用此链接时:

   

我获得了一个用于超级库管理器的.bxl。  然后、我为 Alitum 生成封装和组件符号。  当我这么做时、功率符号上的引脚与数据表不匹配。  这就是我在 Altium 中得到的结果。

数据表介绍了以下电源引脚:

数据表中的电源引脚在符号上找不到任何位置。  我在这里错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我所讨论的一个例子是1V8_AVDD3、2V5_AVDD2....。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    如果您要使用千兆 PHY 开始新设计、我强烈建议改用 DP83867。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、

    非常感谢您的推荐!  我将把这个器件放入 Altium 中并开始研究数据表。

    您能否谈谈这为什么是一个更好的器件?  我计划仅将1000Mb 以太网与 kintex 7 FPGA 搭配使用、只是为了让大家了解该器件将与之连接的设计。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您建议的器件型号是否仅可在1.0V 和2.5V 电压下运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    这是下一代千兆位器件、并投入量产。

    是的、它可以由2个电源供电。 请参阅数据表中的第10节、图33。

    此致、
    GET