This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K 使用问题

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723269/dp83848k-dp83848k-use-question

器件型号:DP83848K

1.当带有83848k 的对接终端设置为10M 全双工模式,而83848是自协商模式时,协商结果是10M 半双工模式吗?

2.当带有83848k 的对接终端设置为10M 83848的全双工模式时,21、22英尺会通过电阻下拉至接地端(目的是设置10M 全双工),在这种情况下,83848k 的工作模式是什么?

3、如何通过寄存器将83848k 寄存到10M 全双工模式?

4.当83848k 在10M 半双工模式下工作时、无论内部回路是否返回、都无法与端口的其余部分通信、如何通过寄存器将交换机移除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到另一个主题针对同一个问题打开、我发布了几个后续问题。 让我们在另一个线程上继续。

    我要关闭此主题。

    此致、
    GET