This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:断电序列

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720714/xio2001-power-down-sequence

器件型号:XIO2001

你好

我找到了以下用于上电序列的线程。

https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/p/670163/2466816

但我还想知道断电序列。
数据表要求在1.5V/3.3V 断电之前关闭 PCIR 电源。

1。
PCIR 断电和1.5V/3.3V 断电之间需要多长时间?
另外、什么电压可以被视为 PCIR 足够断电的电压?

2.关于1.5V 和3V 断电、是否需要任何特殊的断电序列、如同步断电?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    根据数据表中的图、它看起来像 PCIR 和1.5V/3.3V 同时断电。 我不确定可以将什么电压视为"足够断电"。 理想情况下、您将使其接近0V。 这在您的系统中是不可能的?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    很抱歉我的回答很晚。 我直到今天才注意到你的答案。
    感谢您的支持。

    从下面的帖子中可以看到、没有对加电序列的特殊要求。
    https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/p/670163/2466816

    因此、我想断电也不需要任何特殊 序列。  是否 确实需要同时断电?
    请告诉我原因。

    此致、
    Satoshi Obata  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    很抱歉耽误你的时间。 我同意您的评估。 由于上电序列没有特殊要求、我认为断电序列没有特殊要求、因此不需要同时断电。

    此致、
    I.K.