This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:如果源极集成了电容器、如果引脚外需要电容器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723996/hd3ss214-if-source-integrates-the-cap-if-the-cap-is-required-outside-the-pin

器件型号:HD3SS214

我的客户担心下图中的电容、

在客户一侧提交了两个问题、如果我们在源极和源极 B 内部有 CAP、 是否需要源极和 HD3SS214之间的 CAP?

另一个是电容的作用、为什么不在 AUX 通道中使用电阻器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4月

    需要交流耦合、因为 DP TX 和 RX 可能具有不同的共模电压。

    如果源 A 和 B 有内部电容、那么源和 HD3SS214之间的电容是可选的、根据 DP 技术规格、目标是将总电容保持在最小值75nF 和最大值200nF 之间。 电容的最大值必须为402。

    谢谢
    David