This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR204:输出信号不稳定

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723585/ds25br204-unstable-output-signal

器件型号:DS25BR204

您好!

我正在使用 LVDS 中继器 DS25BR204。 我很难获得稳定的输出信号。 我的输入信号为0.8 - 2.0V 10 MHz。 如果输入电压摆幅较小、或者频率应更高。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    最大差分输入电压为1V。
    此外、只要您是直流耦合、10MHz 就可以。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中会出现一些困惑。 据说 VIL 最大值为0.8、VIH 最小值为2.0。 但最大差分电压为1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    对于 LVCMOS 输入、VIL 最大值= 0.8V、VIH 最小值= 2.0V。 同时、1V 最大差分输入用于高速 LVDS 输入。

    此致、Nasser