This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2514A:TPS2514A 问题

Guru**** 2895470 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2514A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723911/tps2514a-tps2514a-issue

器件型号:TPS2514A

尊敬的 TI 专家:

我们基于 TPS2514A 开发了一款 USB 壁式充电器产品。 下面是供您参考的原理图。 在生产过程中、我们尝试通过在没有充电设备连接到充电器时测量 DP1和 DM1上的电压来检查产品是否正常工作。 如果 DP1和 DM1上的电压分别为2.7V/2.7V、我们认为被测器件运行正常。 这是验证产品的正确方法吗? 实际上、我们尝试以这种方式测试了几个样本、DP1和 DM1上的电压 分别为2.7V/2.7。 但是、我们发现有几个样片的表现完全不同、因为 DP1和 DM1上的电压看起来是随机的。  

您是否会帮助查看原理图并建议我们应采用的正确程序来验证我们的产品? 谢谢、Peter。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    TPS2514A 支持多分频器模式。

    我建议您通过连接需要所有三种支持的 DCP 分频器模式的器件以及 BC 1.2和 e 中国电信行业标准 YD/T 1591-2009来验证功能。

    我没有支持这些模式的器件列表、但我认为有一些用于验证所有模式的价格低廉的测试选项。

    Rds、
    卡盘