This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E6B06:Rdyn 值和差值与 TPD4E101

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E6B06, TPD4E101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723957/tpd4e6b06-rdyn-value-and-difference-vs-tpd4e101

器件型号:TPD4E6B06
主题中讨论的其他器件: TPD4E101

尊敬的 E2E 支持:

在阅读 TPD4E6B06的第一页时、我们看到 Rdyn 的典型值为0.75 Ω。 而在0.45和0.42欧姆典型值下提到了电气特性。

什么是正确的?

此外、TPD4E6B06和 TPD4E101之间的区别是什么、除了该 Rdyn 值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正确的做法是、应在第一页更新 Rdyn 以反映电气特性表。
    这些器件非常相似、可互换使用。