This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TUSB1046EVM 内的 TUSB1046或 TUSB1046A?

Guru**** 2804745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723902/tusb1046evm-tusb1046-or-tusb1046a-inside-tusb1046evm

器件型号:TUSB1046EVM

大家好、

我看到 TUSB1046和 TUSB1046A 仍然共享同一个 EVM。 在 EVM 技术文档中、我仍然可以在 EVM 原理图中看到 TUSB1046、而不是 TUSB1046A。 我想知道我们是否使用 EVM 评估 TUSB1046A?

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy

    这已通过电子邮件直接解决、我们能否结束本次讨论?

    谢谢
    David