This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:封装上的极性标记似乎错误

Guru**** 2383760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723889/tpd1e05u06-q1-polarity-marking-on-the-package-seem-to-be-wrong

器件型号:TPD1E05U06-Q1

我的客户 在 TPD1E05U06QDPYRQ1封装上的极性标记有问题。 "示例"表示引脚1、该引脚连接到 IO、而引脚2为 GND。 但是、从引脚1到引脚2的电压测量值为0.78V。  将器件以另一种方式放置在电路板上 、其行为符合预期、但 封装上的条带标记会错误。

有什么想法吗?   

此致

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    我将向您发送有关此信息的电子邮件、以获取更多信息。