This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:使用 TPS6598x 实用程序 GUI 应用程序更改 PD 控制器配置不起作用

Guru**** 2930110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723355/tps65986-pd-controller-configuration-change-not-working-using-tps6598x-utilities-gui-application

器件型号:TPS65986

您好、先生、

我已经带来了 Aardvark 工具来配置我 的 PD 控制器" TPS65986 在 TUSB664的评估板 上、以  使用  TPS6598x 实用程序 GUI 禁用"多功能首选"功能位。 但在这里无法更改寄存器/甚至它没有检测到我感觉的电路板。

注: 在系统设备管理器中,Aardvark 正在 USB 设备下检测到“Total Phase Aardvark I2C/SPI Host Adapter ”(总相位 Aardvark I2C/SPI 主机适配器)  

我使用的程序:  

已将 Aardvark 工具 SPI/I2C 电缆连接到 TUSB546EVM J7连接器  

2. TUSB546EVM 连接到 USB Type C 电缆供电( TUSB546EVM 设备中的电源 LED 亮起  )

3. Aardvark USB 电缆 连接到 PC 并安装了 USB 驱动程序。

4.已安装的应用  程序 TPS6598x 实用程序 GUI

5.打开  TPS6598x 实用程序 GUI 并进行检查,但未检测到。

请在此处帮助您了解此处缺少的任何其他设置?

已尝试使用 I2C 扫描仪按钮、但其无法正常工作、始终显示"开始扫描"  

我 的器件是" TUSB564RNQEVM" SL 编号:1243591 (PD 控制  器 TPS65986)  

参考用户指南: www.ti.com/.../slva701c.pdf

下面是我的主板图片。 请帮助我在此处被阻止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sheshumurthy、

    我不熟悉 TUSB546EVM、但问题似乎是您无法连接到 I2C。 我建议在原理图上跟踪 I2C 线路、并确保将所有正确的 I2C 线路从 Aardvark 接头连接到 TPS65986。 我还建议对 SPI 线路执行相同的操作。 听起来好像它们只是断开了连接。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,你好。

     我已从 TI 网站下载了使用指南,其中提供了所有电路板详细信息,但与我所拥有的不同:链接: www.ti.com/.../sllu279a.pdf

     如您建议检查 I2C 线路的原理图,我需要与我从 TI 获得的电路板相匹配的用户指南 。

    两个电路板的图片以及 很少的组件和部件在 不同的位置有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sheshmurthy、

    我建议询问一个新问题、将 TUSB564EVM 作为过去的编号、以帮助解决这一差异、因为 TPS65986团队没有开发该 EVM。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TUSB564EVM-User_2700_s-Guide.pdfHiSheshmurthy、

    TUSB564EVM 已修订、请使用随附的指南。  用户指南将很快更新并在线发布。  如 Eric 所述、如果无法解决问题、您可以打开另一个线程。

    此致、

    Undrea