This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:支持快速模式

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, TCA9617B, TCA9509, TCA9517, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721902/p82b715-supporting-fast-mode

器件型号:P82B715
主题中讨论的其他器件: TCA9617BTCA9509TCA9517P82B96
E2E I2C 论坛成员好、
P82B715的最大频率为400kHz。  这在 TI 网页的参数表中进行了说明。
但我不知道数据表中在哪里描述了它。 P82B715是否能够真正支持400kHz 快速模式?
谢谢、
亚苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasu-San、

    P82B715真的能 支持400kHz 快速模式吗?”

    一段时间前、我通过向 NMOS 提供400kHz 波形(下面的链接)进行了测试。 测试表明、可以在400kHz 频率下使用此器件、但如果您希望器件的"L"侧之间存在大量电容、则需要使用强上拉电阻器。

    为了确保这是适合您应用的器件:

    1) 1)能否告诉我您正在设计的应用/终端设备?

    2) 2)您是否通过电缆进行通信? 如果是、距离有多远、哪种电缆(5类?)?

    3) 3)您的 Vcc 是什么?

    P82B715是一款器件、对于大多数应用而言、我认为该器件是超时器件、并且希望确保该器件是正确的选择。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的快速回复! 昨天、我拜访了我们的客户、并确认了他们的请求的详细信息。

    终端设备是生产打印机、他们计划使用5m (最大)的 USB 电缆。 他们知道 P82B715的性能太高。

    但它们希望以高电压电平提升抗噪性能。 目前、我们推荐 TCA9509、TCA9517、TCA9617B、TCA980x 和 P82B96 (客户要求)。

    谢谢

    亚苏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的跟进! 都是有道理的。 如果我们能提供进一步的帮助、请告知我们。

    最大