This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:DS90UB929-Q1 + DS90UB928-Q1

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723815/ds90ub929-q1-ds90ub929-q1-ds90ub928-q1

器件型号:DS90UB929-Q1

大家好、

适用于 DS90UB929-Q1 + DS90UB928-Q1、用于 HDMI 至 LVDS XGA (1024*768)显示屏。

 这两个部件使用 Cat 5和 Cat 6的最大距离是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    FPD-Link 的数据速率为~2Gbps,不建议使用 CAT5/6。

    此致、

    Steven