This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:REFCLK 容差

Guru**** 2887500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719702/sn65lv1224b-refclk-tolerance

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件:SN65LV1212

大家好

 建议使用 SN65LV1224B 替代 SN65LV1212 (NRND)。

SN65LV1224B 的 REFCLK 容差是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE、

    它与 SN65LV1212完全等效、也被列在数据表中。

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    我混淆了器件型号、对此我感到抱歉。

    我想问的是:

    在 DS92LV1212A 数据表第5页中、我找到以下规格:

    fRef REFCLK 频率0.95/tRCP tRCP 1.05/tRCP

    表示容差为5%。

    我在 DS65LV1224B 数据表中找不到此信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (笑声) 应阅读:我在 SN65LV1224V 数据表中找不到此信息...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ueli、

    SN65LV1224B 的 REFCLK 容差为+/- 100ppm。 换言之、提供给 REFCLK 的时钟应被选择为等于传输时钟频率(TCLK、由客户在10MHz 至66MHz 之间选择)、容差为+/-100ppm。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Yaser

    感谢您的澄清。

    此致