This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:门控 LVDS 输出

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723472/sn65dsi83-q1-gating-lvds-output

器件型号:SN65DSI83-Q1

可能涉及的人员、

在 MIPI 桥的初始化过程中、我们需要 LVDS 输出为高阻态。

从数据表中可以看出、使 LVDS 高阻抗的唯一方法如下:

-使 EN 信号无效

->这可防止 I2C 命令在初始化时配置 CSR 时进行确认

-输入 ULPS

->这是通过将输入 MIPI 信号转换为 LP00状态来输入的、这与初始化时所需的 LP11状态相反

请 确认是否有其他方法或权变措施允许在初始化期间使 LVDS 变为高阻态。

非常感谢、

Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhav、

    遗憾的是、我相信没有其他方法可以让 LVDS 成为 Hi-Z 为什么这是您的应用的要求? 在没有视频数据从 DSI 输入传递到 LVDS 输出的情况下、DSI83将仅在 LVDS 输出上传输零值像素数据。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当显示有效数据出现时、我们有时序要求。  

    我们看到,当 EN 置位时,LVDS 输出上存在共模电压,该输出通过保护二极管为显示屏的驱动器 IC 供电。

    理想情况下、我们希望 LVDS 输出保持高阻抗状态、直到我们将 MIPI 桥接器配置为生成有效数据。

    我们的显示屏不支持热复位、必须在没有有效数据时断电。