请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83-Q1 可能涉及的人员、
在 MIPI 桥的初始化过程中、我们需要 LVDS 输出为高阻态。
从数据表中可以看出、使 LVDS 高阻抗的唯一方法如下:
-使 EN 信号无效
->这可防止 I2C 命令在初始化时配置 CSR 时进行确认
-输入 ULPS
->这是通过将输入 MIPI 信号转换为 LP00状态来输入的、这与初始化时所需的 LP11状态相反
请 确认是否有其他方法或权变措施允许在初始化期间使 LVDS 变为高阻态。
非常感谢、
Bhav