This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982代码版本问题

Guru**** 2587745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722402/tps65982-tps65982-code-version-questions

器件型号:TPS65982

尊敬的所有人:

在我们的文档"TPS65981TPS65982andTPS65986HostInterfaceTechnicalReferenceManual.pdf"中、对于0x0F 寄存器中的 PD 代码版本、它显示寄存器为4字节寄存器、您能帮助确认读取的数据是十进制版本还是十六进制版本?

如果读出值为0xF4 0x01 0x37 ox08、那么版本是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    固件版本以二进制编码小数形式存储。 您给出的值表示 FW 版本为1.37.08。

    如果这回答了您的问题、请单击此处解决我的问题

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul:
    我是 Morgen、在上海华琴电信技术工作。 我提出了这个问题。
    FW 版本具有4字节(0xF4 0x01 0x37 ox08)、FW 版本存储在二进制编码小数中、
    那么,0xF4的含义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morgen:

    第一个字节0xF4用于固件的内部跟踪。

    如果您的查询得到了解答、请单击此选项可解决我的问题。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Rahul
    感谢你的答复。 我明白了。

    抱歉、我找不到用于单击"这解决了我的问题"的按钮。