This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:TLGA 封装的底部

Guru**** 2812135 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717406/lmh0387-bottom-side-of-tlga-package

器件型号:LMH0387

您好!

现在、我参考数据表中的封装机械数据、但我不确定该 TLGA 封装是否具有热垫。 请告诉我附件中的正确答案。 或者、如果您可以发送实际底视图的照片、这将非常有用。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以在数据表的图11和图12中看到、器件底部没有金属焊盘。 您还可以在数据表的机械部分看到器件上没有金属焊盘。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我完全确认器件的底部、并结垢、表明器件具有绿色材料、可按所附的方式隔离金属图案。 您能不能为这个绿色的材料使用什么材料? 我不需要详细的信息、只需要粗略的信息来向客户解释。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    LMH0387采用塑封 CSP 7mm X 7mm QFN 封装。

    请在下面的注释中添加一个链接、以更详细地描述此封装:
    www.ti.com/.../snaa002e.pdf

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回答。 我将参考本应用手册中列出的阻焊材料以获取一个示例

    此致、

    Satoshi