This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:适用于 UFP 应用的 TUSB321AI + HD3SS3212

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721450/hd3ss3212-tusb321ai-hd3ss3212-for-ufp-application

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: TUSB321

您好!

 在 HD3SS3212数据表第14页的表2中、有一个 Rbias 引用、但在图8中、我找不到 Rbias。 请说明。

需要交流耦合到 HD3SS3212的应用。

谢谢、Avinoam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它基于您的应用来使用交流耦合。 如果您的系统的共模电压大于2V、则需要使用交流耦合并使用 Rbias 偏置电压、以满足您的系统要求。 Rbias 是可选的、这就是它未显示在图8中的原因。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我应该在何处连接 Rbias、即 TUSB321引脚。
    谢谢、Avinoam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rbias 是信号引脚上的外部上拉至 VCC