This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:SN65DSI85的两个时钟信号输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85-Q1, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723404/sn65dsi85-q1-two-clock-signal-output-of-sn65dsi85

器件型号:SN65DSI85-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85

大家好、

我 在项目中使用了 SN65DSI85-Q1和 DS90UB947。  

   SN65DSI85有两个时钟输出信号通道 A 和 B, 但 DS90UB947只有一个。  如何连接它们、或者可以   选择将 DS65DSI85的任何时钟输出连接到 DS90UB947?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZYT、

    您需要将 DSI85置于单链路 LVDS 的单 DSI 输入或单链路 LVDS 的双 DSI 输入中、以连接 DS90UB947。 您将使用通道 A LVDS 数据通道和时钟、并保持通道 B 未连接。

    此致、
    I.K.