This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:在 HDMI 上唤醒?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720720/tmds181-wake-on-hdmi

器件型号:TMDS181

尊敬的团队:

我们的客户希望实现一种功能、使系统能够在 HDMI 信号进入时唤醒。

目标是让系统处于待机模式(功耗小于0.5W)、一旦施加活动视频信号、就应以某种方式产生中断。

TMDS181具有一个通过引脚/I2C 启用的输入信号检测块。 但是、我们是否也可以使用该模块来生成唤醒中断-与系统的 FPGA 无关?

期待您的反馈。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我们在 TMDS181器件上没有任何可用作中断输出的信号。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复、最简单的方法是输出引脚。
    但是、我们是否可以使用一些寄存器来实现该目的? 我注意到在方框图中有一个信号 SIG_DET_OUT、这将是我们的低功耗所需的信号。 那么、正确的做法是、该信号仅是内部信号、因此不能在寄存器接口中使用?

    此致、
    Pieter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pieter、

    SIG_EN 引脚可在未检测到信号时使 TMDS181进入低功耗模式。 器件外部没有路由 SIG_DET_OUT 信号、这是用于禁用/启用低功耗模式的内部信号。

    此致、
    JMMN