This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:有关数据表中阻抗的问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722248/sn75lvcp600-question-about-the-impadence-in-datasheet

器件型号:SN75LVCP600

ZDIFF=80-115Ohm、这是否意味 着差分阻抗应控制在85-115Ohm、包括+/-10%的容差、还是差分阻抗可以是85Ohm +/-10%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器差分输入阻抗指定在85和115欧姆之间。  此器件 通常用于指定~ 100 欧姆传输线路阻抗的应用。  对于 SATA 应用、我建议将 PCB 和电缆阻抗控制在100欧姆+/- 10%。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    《随附模块设计指南》将 SATA 差分的阻抗调节为85Ohm、我可以使用 SN75LVCP600来设计?Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、SN75LVCP600与85 Ω 传输线路设计兼容。