This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:适用于 UFP 应用的 TUSB321AI + HD3SS3212

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721454/tusb321-tusb321ai-hd3ss3212-for-ufp-application

器件型号:TUSB321

您好!

使用 TUSB321、UFP、当 在 CC1和 CC2上同时检测到处于适当阈值内的电压时、DIR 输出引脚会发生什么情况。

Avinoam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个 CC 引脚上都无法连接。  Type-C 电缆只有一根 CC 线。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以选择不使用电缆直接将设备连接至智能手机 C 型连接器。 在本例中、我认为存在两个 CC 信号。 TUSB321的工作原理。 DIR 引脚上会发生什么情况。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这不是有效配置。  如果您的设备有 Type-C 插座、则必须通过电缆或加密狗( 另一侧只有1根 CC 线)进行连接。   如果 您的器件 具有 Type-C 插头、则 只应将1根 CC 线连接到 TUSB321、因为方向是固定的、DIR 不相关。  无论采用哪种方式、您都只能将1根 CC 线连接到端口伙伴。  有关更多信息、请参阅 Type-C 规范。

    此致、
    Brian