This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:EOL 之前多长时间???

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723042/pca9535-how-long-before-eol

器件型号:PCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA9535

我需要知道该器件可供使用的时间、也就是停产之前的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    PCA9535是一款有效器件、目前我们没有计划将其指定为 EOL。 如需参考、您可以在此处找到 TI 的淘汰政策: www.ti.com/.../product-change-notification.html。

    不过、对于新设计、如果可能、我建议使用 TCA9535器件。 它具有与 PCA9535相同的功能、但在设计上有一些改进。 它支持低压运行、并解决了 PCA9535数据表中定义的中断输出和上电复位功能的勘误表。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。