This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042DEVM:TCAN1042DEVM

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1043DEVM, TCAN1042DEVM, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722770/tcan1042devm-tcan1042devm

器件型号:TCAN1042DEVM
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1TCAN1043DEVMTCAN1042-Q1

我是否能获得 TCAN1043-Q1 EVM 的 EMC 测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clara、

    我们没有针对 TCAN1042DEVM 或 TCAN1043DEVM 的 EMC 报告。 虽然我们有针对 TCAN1042-Q1和 TCAN1043-Q1器件的 EMC 报告、但您需要这种报告吗? 如果是、我可以将其发送到您的电子邮件。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Max、TCAN1043-Q1器件的 EMC 报告将会很有帮助、请您将报告发送  给我、非常感谢。