This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410 - Windows 10驱动程序

Guru**** 2929540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721278/tusb3410-tusb3410---driver-for-windows-10

器件型号:TUSB3410

您好 TI,我们如何对您的 TI TUSB3410 - Windows 10驱动程序进行个性化设置,以获取我们的公司信息,如 VendorID 和 ProductID? 在之前的 TI TUSB3410中、它有一个".inf"文件、可以修改驱动程序的信息。 是否可以对 TI TUSB3410 - Windows 10驱动程序执行此操作?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    我看不到您无法根据自己的需求修改 INF 文件的原因。  如果您发现问题、请告知我们?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、对于 TI TUSB3410的 Windows 10版本、我看不到 INF 文件。 在哪里可以找到包含 INF 文件的版本?

    我只找到了 Windows 10的此版本、但它只有一个可执行文件。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp


    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥兰多、
    运行 exe 时,所有文件都将解压到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TUSB3410 Driver\。 您没有看到它们吗?
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上面的目录中运行 exe 后,我会看到 INF 文件。 但是,我必须首先运行该 exe 以修改 INF。 是否有办法从一开始就修改 INF 文件,以便每当此 exe 在另一台用户计算机上运行时,他们不必执行任何操作,并且已经配置了此文件?

    例如、假设我运行 exe、并且在提取过程中创建 INF 文件。 我会将 INF 文件修改为我们的设置/配置。 假设我现在想将此驱动程序分发给公司中其他部门,并使用我们的设置,我是否需要手动编辑每台计算机的 INF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否希望使用自定义 INF 自定义安装程序? 您为什么不能为 TUSB3410使用标准 VID/PID、因此不需要定制 INF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们的公司在8年多前创建该产品系列时、我们决定希望它具有我们的公司 VID 和 PID、因此不会与客户混淆、因为他们正在连接我们的产品。 因此、在器件管理器中会显示我们的公司名称、而不是 TI。 我们已将此 VID 和 PID 编程到 TIUSB3410的 PROM 中,自发布以来,我们的所有产品都附带了该 PROM。 我们已修改旧驱动程序上的 INF 以匹配。 回顾一下,我们希望我们没有这样做,但我们在现场有上千个单元,驾驶员必须与这些单元通信。 因此、我们需要一个 Win 10数字签名驱动程序、该驱动程序可以与现场硬件的 VID 和 PID 通信。 除非禁用了强制,否则 Windows 10只允许安装数字签名的驱动程序。 因此、许多公司认为这是一个安全问题、不想这样做。
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 我们通常不会创建自定义安装程序、但如果您对我们的安装程序的外观和工作方式满意、请将修改后的 INF 发送给我、我将看到我可以执行的操作。   TI.com 上当前发布的驱动程序是否可以与 Win10配合使用(假设您手动修改 INF)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OUR_5F00_INF.rar 您好 Brian、我在 TI.com 上找到的 Win 10安装的驱动程序可以正常运行、请参阅以下内容:

    请将我们的 INF 文件作为附件(WinRAR zip 文件)查看。 一个用于位32、另一个用于位64。 非常感谢您对此进行深入研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI Win 10驱动程序链接

    www.ti.com/.../getliterature.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、假设您能够为我们创建自定义安装程序。 新驱动程序是否仍需要通过 Microsoft 门户进行数字签名?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您想要的 INF 的正确版本信息吗?

    DriverVer=09/07/2011,6.5.9018.1.

    驱动程序已签名、因此我只会更新 INF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还看到我们已注释掉了该代码、但它在您的 INF 中未注释。 您希望如何实现?

    ;----------------------------------------------------------------
    ;类安装程序-此代码被注释以通过 HCK 测试
    ;命名为“设备驱动程序 INF 验证测试(认证)”
    ;----------------------------------------------------------------
    ;[ClassInstall32.NT]
    ;AddRe=PortsClass.NT.AddReg

    ;[PortsClass.NT.AddReg]
    ;HKR、、、、%PortsClassName%
    ;HKR、图标、"-23"
    ;HKR、、Installer32、“MsPorts.dll、PortsClassInstaller”

    ;------------------------------------------------------------------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    类安装程序的功能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这位司机是我之前来过的、他的团队不在公司工作、因此我不确定。 Google 透露: docs.microsoft.com/.../nf-msports-serialdisplayadvancedsettings
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我您对驱动程序日期和版本的要求、如果您希望对类安装程序进行注释、我将为您构建安装程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将很快为您提供答案、以便您可以构建安装程序。 我与工程师和您来回交流。

    此 Windows 10安装程序是否能够在 Windows 8、7、Vista、XP 上运行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能至少要到 Win7。  我怀疑 XP 能正常工作。  我们在一段时间内没有对此提供支持、因此您必须亲自尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望:
    1.驱动程序日期和版本。 这是与 Win 10中的原始 TI 驱动程序相同的 DriverVer:  

    DriverVer=09/07/2016,6.7.4.0
    2.注释掉整个“类安装程序”部分

    通常、我们希望尽可能靠近原始 TI 安装程序。 感谢您对此进行深入研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。  尝试一下、如果 TT 正常、请标记 TT 已解决。

    e2e.ti.com/.../ERLPhase4000_5F00_driver_5F00_v6.7.4.0_5F00_setup.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我的假设是您的公司可以签署安装程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 此驱动程序是内核模式驱动程序还是用户模式驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是由第三方编写的。 我尝试查看代码并发现它们正在使用 IOCTL_INTERNAL_USB_SUBMIT URB、因此我想说这是一个内核模式驱动程序。