This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:适用于 UFP 应用的 TUSB321AI + HD3SS3212

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721468/tusb321-tusb321ai-hd3ss3212-for-ufp-application

器件型号:TUSB321

您好!

TUSB321数据表第3、6页上的 VBUS_DET 电阻为900K、第8页上为90K。

什么是正确的值。

Avinoam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Avinoam:

    应该是900k。 我会要求他们纠正第8页。
    此致、
    Brian