This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:速率为2x2交叉开关

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720762/ts3usb3000-crate-a-2x2-cross-switch

器件型号:TS3USB3000
主题中讨论的其他器件:DS92LX1621

大家好、我想将其中的两个高速开关用作"交叉开关"。

1.是否可以连接两个交换机的 USB D 线路以创建交叉交换机2x2?

2.是否可与通道链路 III 和/或 FPD-Link III 配合使用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以,您可以创建交叉开关2x2。

    通道链路 III 和/或 FPD-Link III 的速度是多少?

    ZXL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们使用通道链接 III DS92LX1621/22 (10位@48MHz PixelClock)和 FPD III DS90UB9013/14q (10位@100MHz)。 我不知道电缆的速度,但假设至少为1.6GHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于带宽、它应该起作用。