This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:快速 AUX 支持

Guru**** 2766135 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720698/hd3ss213-fast-aux-support

器件型号:HD3SS213
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

尊敬的团队:

我的客户希望将 HD3SS213用于 eDP1.4信号。 但我不确定 HD3SS213是否支持快速 AUX 模式(720Mbps)?

我在数据表中看到 AUX 的带宽为360MHz、但它是否足够大?  

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    带宽可能不够大、无法满足您的应用需求。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian。

    TS3DV642呢? 它能否同时支持 eDP1.4和快速 AUX 功能?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能适用于 eDP1.4、但不支持快速 AUX